欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

振动和低成本自动化(提高机械设计人员的生产技术水平 讲座-47)

  • 2020.03.21 22:17:20
  • 米思米
  • 1700

   由于日本的生产基地有加强高附加值的趋势,所以振动问题的重要性正在增加。在质量较重装置的运动控制中,因为高速性和精密性是相互矛盾的物理现象,所以我们认为可以利用先进的控制技术和减振技术。下面将针对自动化的振动问题与对策进行解说。

 1) 振动与生产现场的问题

   在生产现场,质量,成本和振动问题之间存在直接和间接的深层关系。例:

   (1) 如果不促进减振,精确定位和打印质量将会不稳定。
   (2) 将设备的生产节奏加快,振动也随之增强。
   (3) 由于昼夜振动水平的差异,故障率会有所不同。
   (4) 由于卡车经过的振动而导致抗蚀剂印刷不均匀性。

 因此,对于采用高附加值生产技术的自动化设备,必须在初始设计阶段加入优选的振动对策。

 在许多情况下,对已经制造的设备和工厂进行振动对策是很困难并且很难有效果的。原则上,“从设计阶段进行振动对策才是正确的”。

 2) 关于防振支架

   ・常采用防振支架(【照片1】)来为零件插入设备或压装设备等产生振动的设备做防振支持,或是减少外部振动的影响。

   ・【图2】是根据防振装置的频率评估振动阻尼特性的情况。采用米思米的防振安装可以实现有效的振动对策。

振动和低成本自动化(提高机械设计人员的生产技术水平 讲座-47) 

振动和低成本自动化(提高机械设计人员的生产技术水平 讲座-47) 

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities